欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

易于进行高度调整的外盖结构(设计思维训练-36)

  • 2020.03.27 18:54:43
  • 米思米
  • 2135

   自动设备需要具有以下用途的外盖。在这种情况下,有时会按装配件配作来调整驱动物件与外盖之间的间隙。在此,介绍一下易于进行高度调整的外盖结构事例。


   自动设备的外盖事例

   (1) 覆盖驱动部的安全用保护盖
   (2) 为防止流入污垢和异物等而设置的外盖
   (3) 为隐藏有自动化处理的部位而设置的外盖
   (4) 遮蔽光等,使检查作业环境稳定下来的外盖
   (5) 为防止意想不到的操作导致故障出现而设置的预防维护性外盖


   ・照片所示的外盖便是基于上述(3)的目的而设置的外盖。这是在宾果游戏中,为使得看不到接下来所选择的彩球颜色而设置的外盖。

   ・此时,使之具有间隙的原因是,为使得在自动运转过程中,通过眼睛来确认彩球是否处于被正常搅拌,并可随机选择彩球的状态。

   ・为此,采用了调整为适度间隙所需的外盖结构。

   ・支撑外盖的支柱采用的是米思米标准品的两端加工内螺纹的6角支柱,使用单端的内螺纹来调整外盖的高度。

   ・用用沉头螺钉固定的外盖和6角支柱这两处位置,使用螺母牢固地固定后,就能预防振动所导致的松动出现。


易于进行高度调整的外盖结构(设计思维训练-36)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities